This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:外部 FET 平衡(在缩短电池寿命时运行)

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884061/bq76940evm-external-fets-balancing-operation-when-shortening-a-cell

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

我将 BQ76940用作9-12节电池配置的电压/温度监控器、并使用不同的主机 MCU 来驱动用于平衡的外部 FET。 我知道我们需要绕过 EVM 上现有的平衡 FET。 我的问题如下:

1) 1)如果外部平衡 FET 将串联电池短路(同时将块电压保持在高于 Vshut 的水平上)、会发生什么情况;在最坏的情况下、如果一个块在平衡期间降至低于 Vshut、会发生什么情况、 但是、假设我使用 R74而不是 R75、以便 REGSRC 从 VCx10而不是 VCx5获取电压(因为电池电压仅为2.3V)?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikola、

    如果您连接到电池平衡、电池不会使电池输入短路、因为电池具有低阻抗并提供大电流。  使用电阻分压器时、平衡将使电池电压短路或至少改变电池电压。   

    1.如果您将一个组拉到 VSHUT,则可能会重置该组。  如果您缓慢进入仍有一些电源电压、它将复位。  如果在底部组上发生这种情况、则需要重新启动器件。  如果它发生在一个上部组上、此部件将给出一个 XREADY 错误、当电压被恢复时、此错误将需要被清除。  

    使用低电压电池为 VC10X 基准的 REGSRC 供电可能是为 FET 驱动输出保持良好 REGSRC 电压的理想选择。  这对 VSHUT 没有帮助、因为它在电池组电压上。