This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于充电安全计时器计数

Guru**** 2510665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892627/bq25898d-about-the-charging-safety-timer-count

器件型号:BQ25898D

您好!

我对充电安全计时器计数有三个问题。
在以下情况下、充电安全定时器计数变为半时钟速率。
"状态寄存器位 VDPM_STAT (VINDPM)和/或 IDPM_STAT (IINDPM)期间的半时钟速率是否为/设置为高电平"?
补充模式是否为半时钟速率?
例如、当 ILIM 引脚被限制在500mA 并且 ICHG 寄存器的设置为默认值:2048mA 时、半时钟速率是不是?

摘自数据表
在输入电压、电流或热调节期间、由于实际充电电流可能低于寄存器设置、安全定时器以半时钟速率计数。
例如、如果充电器在整个充电周期内处于输入电流调节(IDPM_STAT = 1)状态、并且安全时间设置为5小时、则安全计时器将在10小时内过期。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的。

    2.取决于 DPM 或热调节是否 有效。

    3.是,只要 DPM 或热调节 有效。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下示例中、超时需要多少小时?

    例如、充电器在整个充电周期内处于输入电流调节状态(IDPM_STAT = 1)、并且安全时间设置为5小时。
    启用 TMR2X_EN。

    DPM 功能不工作且可正常充电的期间为2小时。
    之后、DPM 功能被激活、一部分充电电流被分配给系统一小时。
    之后、DPM 功能不起作用、正常充电的时间为4小时。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件处于列出的条件(DPM 等)中时、安全定时器仅在时间范围内以半时钟速率计数。 问题说明不是很清楚。 最好在充电器上进行测试、以了解安全计时器的行为。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在以下示例中、超时需要多少小时?

    在接下来的一段时间内、充电终止的条件不满足。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好 在充电器上针对特定情况进行测试、并了解安全计时器的行为。

    谢谢、

    宁。