This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:电压低于项目中指定的电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63050, TPS63031, TPS61170, TLV61046A, TPS63805, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882260/tps63050-voltage-below-that-specified-in-the-project

器件型号:TPS63050
主题中讨论的其他器件: TPS63031TPS61170TLV61046ATPS63805TPS63802

您好!  

我使用 TPS63050生成5.5V@500mA 的电压。 输入电压是一个工作电压高于2.75V 的锂离子电池。

电压输入 电流消耗 电压输出 输出电流
4.76V 209mA 5.44伏 200mA
2.76V 430mA 2.93V 200mA
3.76V 290mA 5.44伏 200mA

如您所见、对于2.76V 输入、电路不工作、我的意思是、输出电压为2.93V、具有相同的输出电流。

我是否有任何纠正方法或您有其他建议?

谢谢

Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    感谢您使用我们的器件。

    TPS63050的额定工作电压为 VIN=2.5V、请检查输入电压是否尽可能靠近器件、以验证器件上的 VIN 是否实际高于2.5V。

    还可以分享您的原理图和布局吗?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的支持。

    我检查了引脚 VI 上的输入电压、并确保其低于规定的值。 虽然电源的电压为2.8V、但在电路的入口、其电压仅为2.3V。 因此、我调节了源极的电压、以便在电路的输入端具有所需的最小值。

    但是、经过一些测试、我注意到当我激活与电路串联的24V 电源时、转换器电路输入端的电压下降。
    因此,我相信我必须作出一些改变,以解决这个问题。
    下面是一个使用图和建议、我认为这是最正确的、但我希望您能进行评估。

    谢谢你

    Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想收到有关使用3.7V 电池作为电源的24V@100mA 和3V3@200mA 电源电路的建议。

    Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    有关 pdf 中的新图:

    TPS63031是一个很好的选择!

    TPS61170不支持您所需的 VIN 最低电平。

    了解一下 TLV61046A。 此器件可满足您的需求。 如果您需要 TPS61170的高效率,还可以使用 TPS63802或 TPS63805 (取决于您的封装偏好)作为 TPS61170和3.3V 的预稳压器。

    此致、

    莫里茨