This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:是否有方法为3A CC 模式充电? LM5176-Q1

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892735/lm5176-q1-is-there-a-way-to-charge-3a-cc-mode--lm5176-q1

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176BQ24616

我将使用 LM5176设计电池充电电路。

我想为3A CC 模式充电、这是可能的吗?

如果断续或平均电流限制关闭、电流将流过3A 以上、不受限制。
如果我打开这两个功能、我认为电流将上升、充电将以3A 结束。
通常、电池将由 CC-CV 充电、因此截止时间将非常短。

我无法使用 Chager IC、因为我必须使用 AEC-Q100认证产品。
据我所知、BQ24616等没有 AEC-Q100。

是否有方法为3A CC 模式充电?

输入电压:10 ~ 16V、输出电压:14.6V/3A、并且输入电压线路中有一个不可复用的保险丝、因此您必须限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Bake Ki、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5176。

    LM5176可配置为使用平均电流限制功能输出恒定电流。 当电阻器上的压降为50mV 时、在 ISNS+和 ISNS-引脚之间放置一个电阻器将限制电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    电池容量为7.2 Ah。
    3A CC 充电应使用多大电阻?

    如果将0.015欧姆用于 ISNS +和 ISNS -之间的感应电阻...
    在3A 充电时为45mV、在3.4A 充电时为51mV、以切断电流?

    如果正确... 我认为充电开始后、电流将超过3.4A、充电将在几秒钟内结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Bake Ki、

    可以添加多个并联的电阻器、以设置平均输出电流的静态电流限制。 17m Ω 将典型输出电流设置为3A

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过施加一个15mΩ Ω 电阻器来确认3.3A CC 模式运行。
    万分感谢。

     通过将15mΩ Ω 电阻器位置更改为输入、能否将输入电流保持在3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    烘烤 Ki、

    是将电阻器移至输入电压轨将用于限制输入电流。

    谢谢、

    Garrett