主题中讨论的其他器件:LM5176、 BQ24616
我将使用 LM5176设计电池充电电路。
我想为3A CC 模式充电、这是可能的吗?
如果断续或平均电流限制关闭、电流将流过3A 以上、不受限制。
如果我打开这两个功能、我认为电流将上升、充电将以3A 结束。
通常、电池将由 CC-CV 充电、因此截止时间将非常短。
我无法使用 Chager IC、因为我必须使用 AEC-Q100认证产品。
据我所知、BQ24616等没有 AEC-Q100。
是否有方法为3A CC 模式充电?
输入电压:10 ~ 16V、输出电压:14.6V/3A、并且输入电压线路中有一个不可复用的保险丝、因此您必须限制电流。