This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 应用原理图

Guru**** 2768245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883701/mc33063a-mc33063a-application-schematic

部件号:MC33063A

picure1来自数据表,picure2是 24V 输入和5V 输出的原理图,最大电流约为900mA

picure1和 picure2均使用 PNP 晶体管,、但某些位置不同(请参阅绿色圆圈)。

对于:μ F

引脚1,PIN8和 PIN2  

引脚1的外部 没有串联电阻器、以 picure2为单位

3.请帮助检查 picure2中的原理图是否正确或不正确?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我希望收到您 的回复,请帮您回复。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    图片1正确。 图片2不正确。 请按照数据表中的建议更改引脚1、PIN2和 PIN8的连接。