This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无电流降的电源隔离- 24V DC

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883573/power-isolation-without-current-drop---24-v-dc

主题中讨论的其他器件:TPS40210

您好!  

我之前在 RS-485电路中使用过信号和电源隔离器、但这次是关于隔离的另一个问题-

1) 1)在上图中有2块板 A 和 B。我们的主板是板 A、其输入电源为24 VDC、3.2 A

此外 、还必须连接一个板 B、该板将由板 A 供电、 因此我们需要隔离两个板的电源。 在该部分中有问号的圆圈。

(电源- 24 Vdc、3.2 A)的电流消耗

电路板 A - 1.5A

电路板 B - 1A

 

因此,主要的限制是,即使在隔离之后,我们也不希望电流下降到低于3.2A,当电路板 B 也被连接 时?

隔离这种情况的最佳方法是什么?