This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:建议运行条件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876160/tlc59208f-recommended-operating-conditions

器件型号:TLC59208F

大家好、

您能否帮助我了解在整个温度范围内具有+/-5%容差的3V 电源(因此最小为2.85V)是否可接受、或者是否必须至少为3V? 谢谢!

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了电源电压之外:在使用驱动器时、您是否建议采用 ESD 措施? PWM 驱动器和 LED 之间的距离相对较短(2英寸)。 我假设 FET 的开关速度足够慢、数据表中没有任何相关内容。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       我已将此问题分配给适当的人、因为我们是在度假、请耐心回答、可能会延迟。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

       如数据表中所述、电源电压至少应为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:您在使用驱动器时是否建议 ESD 测量? PWM 驱动器和 LED 之间的距离相对较短(2英寸)。 我假设 FET 的开关速度足够慢、数据表中没有任何相关内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉-我不是说 ESD、我是说辐射发射:驱动器和 LED 之间的距离为5cm。 他们是否应该关心 EMI? 他们是否应该采取措施? FET 的开关速度有多快? 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

       抱歉、我们无法提供与 FET 速度相关的准确数据、因为它与许多事实相关(不同应用板之间有所不同)。 我建议您在实际系统中实际测量它。