您好:
1 μ A、
信息:
系统:Linux,并使用 IIC 连接 tas2559,使用
1.1 μ A、没有播放器来播放音乐,扬声器 要保持安静,我需要将 tas2559设置为低功耗模式。
1.2、播放器播放音乐,我需要恢复 tas2559至正常模式。
2、我阅读 pdf <TAS2559 5.7-W Class-D mono audio amplifier with class-H boost and speaker sense with
立体声处理>
3、我得到了信息:
"9.6.2.35 LOW_POWER (书籍= 0x00页= 0x00地址= 0x79)[复位= 0h]"
3.1 μ A 低功耗、:我 从用户空间设置 IIC
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f、0x00 }、
{0x79、0x80}、
如果我将此数据设置为 tas2559,则无法听到 声音。
3.2、正常模式:I 从 用户空间设置 IIC
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x7f、0x00 }、
{0x79、0x00}、
设置步骤3.1后,我 将此数据设置为 tas2559,声音猫不恢复,我 也听不到声音。 因此、除非重新启动系统、否则我永远听不到声音;
(请帮助我检查第3.1步和第3.2步 ,对吗? 我是否可以使用 reg 获得低功耗模式)
4、当我读取驱动程序源代码并找到时
"#define TAS2559_Slepmode_CTL_REG TAS2559_REG (0、2、7)"
然后我找不到 PDF 中的信息。这一寄存器是否 可以将设备设置为睡眠模式?如果可以,我 如何使用它,将哪个日期设置为 tas2559,让它在低功耗模式和正常模式之间切换。 您能给我一个演示吗?
谢谢!