This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:Rset 电阻

Guru**** 2527400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883940/lm25180-rset-resistance

器件型号:LM25180

大家好、

这是否可以使用12千欧而不是推荐的12千欧?

我了解它对输出电压的影响。 如果有其他问题、请分享。

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用高精度的12kOhm 电阻器(建议使用1%)、它将影响内部基准并影响输出。