This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013:有关无线评论和电池充电的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874819/bq51013-questions-about-wireless-reveicer-and-battery-charging

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他部件:BQ24040、bq24072

大家好、很抱歉、对于相当初学者的问题、但您能帮我解决这些问题吗?

我正在为我的项目考虑无线接收器+锂聚合物充电器。 我将拥有一个小型的两线270mAh 锂聚合物电池、不带 NTC、我需要能够在为器件供电的同时进行充电。

我已经搜索了很多东西、找到了 BQ51013B Qi 接收器和 BQ24040充电器。 这些是否符合我的需求? 我以前从未处理过充电电路、所以我宁愿问。

此外、您在 BQ24040数据表中的术语让我有点困惑、其中有一篇关于"快速充电"的文章、这只是 TI 的正常充电术语吗? 我一直在考虑"快速充电"、例如 Qualcomm 的快速充电... 但我相信您的"快速充电"就像我的正常充电、对吧?

但我的主要问题是:

  • 我应该限制充电器的电池输出电流、对吧?
  • 我可以将 BQ24040的 ISET2拉至高电平、而无需担心任何问题吗?
  • 我是否应该注意我在这里没有提到的其他事项?

提前感谢您!

这真的是我学习新事物的业余爱好项目、因此如果失败、不会对任何人造成任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要同时为系统充电和供电、您可以查看具有 PowerPath 的 bq24072系列器件。  

    我不确定快速充电是否标有商标、但通常我看到、当电池中注入大于1C 的充电电流时、会提到快速充电。  

    PowerPath 器件将能够独立于系统负载控制流入电池的精确电流量。 在非 PowerPath 器件上、负载瞬态会改变实际的充电电流-非常适合放入通讯座的应用、而系统消耗的电流极少(如果有)-  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对此主题有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham