主题中讨论的其他部件:BQ24040、 、bq24072
大家好、很抱歉、对于相当初学者的问题、但您能帮我解决这些问题吗?
我正在为我的项目考虑无线接收器+锂聚合物充电器。 我将拥有一个小型的两线270mAh 锂聚合物电池、不带 NTC、我需要能够在为器件供电的同时进行充电。
我已经搜索了很多东西、找到了 BQ51013B Qi 接收器和 BQ24040充电器。 这些是否符合我的需求? 我以前从未处理过充电电路、所以我宁愿问。
此外、您在 BQ24040数据表中的术语让我有点困惑、其中有一篇关于"快速充电"的文章、这只是 TI 的正常充电术语吗? 我一直在考虑"快速充电"、例如 Qualcomm 的快速充电... 但我相信您的"快速充电"就像我的正常充电、对吧?
但我的主要问题是:
- 我应该限制充电器的电池输出电流、对吧?
- 我可以将 BQ24040的 ISET2拉至高电平、而无需担心任何问题吗?
- 我是否应该注意我在这里没有提到的其他事项?
提前感谢您!
这真的是我学习新事物的业余爱好项目、因此如果失败、不会对任何人造成任何影响。