This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:TPS61042 & quot;启动时间"

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041, TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883864/tps61042-tps61042-start-up-time

器件型号:TPS61042
主题中讨论的其他器件:TPS61041

尊敬的 TI 团队:

由于特殊要求、我们渴望了解 TPS61042和 TPS61041的"启动时间"。 "启动时间"是指在 EN 启用的情况下、从输入电压启动到输出稳定电压(例如输入电压3V 和输出电压15V)的时间是输出电压从3V 到15V 的时间。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      请参阅数据表图23。 启动时间约为300us。

    BR

    肖恩