This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:器件在输出端空载的情况下从源极漏电160mA。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882230/tps63000-device-drains-160ma-from-the-source-with-no-load-at-the-output

器件型号:TPS63000

我们使用 TPS63000将电路电源电压调节至3.45V 左右、如下图所示:

PCB 布局:

电源电压来自3.7V 锂聚合物电池或5.0V USB 端口。

该电路的设计遵循数据表的指导原则(SLVS520C–2006年3月–2015年10月修订)。

当以2.6V 的电压馈送电路时、即使输出端没有负载、TPS6300也会消耗160mA 电流并发热。 在这种紧张局势之上,它的温度升高到以至于最终解除武装。

对于2.0V 至2.9V 的输入电压、输出电压稳定在3.58V。 当输入电压超过此范围时、输出电压开始上升、TPS 会更加发热。

输入=绿色(2、8V)输出=黄色(3、6V)

电感器频率。

TPS63000周期产生的输入纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cicero:

    感谢您使用我们的器件并立即分享所有这些信息。

    查看您的原理图、您选择的电容器并不是最佳选择。

    根据 此处的应用指南 ,请考虑以下更改:

    C6:增加至最小10 uF 陶瓷电容器(您可以保留电解液 C5)

    C9:降低至0.1uF、这是一个滤波器电容器

    C7:增加至10uF 陶瓷电容器

    C8:与陶瓷交换、增加至10uF

    这对于基本的稳定性是必要的。

    在您的布局中、我看到了几个不是最佳的项目、请参阅 此处 获取建议

    -您的 GND 连接不是纯平的

    -输入电容器和输出电容器都离器件太远。 这可能会导致不稳定。

    在示波器图2 (电感器频率)中、您能告诉我您测量的引脚是 L1还是 L2吗?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cicero、

    希望您的问题得到解决。

    此致、

    莫里茨