This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:3V3设计。 调试器电源和 TPS63001

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881908/tps63001-3v3-design-debugger-power-and-tps63001

器件型号:TPS63001

您好!

我正在使用 TPS63001通常提供的3V3电源来设计电路板。 但是、当对电路板上的 MCU 进行编程时、调试器将为电路板的3V3电源轨供电。 由于 Vout 引脚上的最大输入电压为7V、我假设这意味着它处理来自在 Vout 引脚上提供3V3的另一电源的反馈电流。 我是对的吗? 如果是、如果 TPS63001处于正常工作模式(提供电源)并且我们连接调试器、同时在 Vout 网络上提供3V3、会发生什么情况? 是否存在风险?

您认为处理此问题的最佳方法是什么? 我听说过使用二极管或特殊 IC 的 OR'ing 电源、但您认为有必要吗? 我不关心负载的共享、因为调试器和 TPS63001都可以自行为电路板供电、但我想设计一个在以下情况下能够承受的系统:

TPS63001提供电源、调试器未连接
TPS63001提供电源并连接调试器
TPS63001不提供电源、并且调试器已连接

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您使用我们的器件。

    这也取决于调试器的输出级。

    您能不能共享您的原理图

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您是否解决了问题?

    此致、

    莫里茨