This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:建议的电感器值

Guru**** 2532370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880930/bq24105-q1-recommended-inductor-values

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我看到“在汽车应用中使用 bq24105-Q1为镍氢电池充电”

http://www.ti.com/jp/lit/an/slua843/slua843.pdf

图3.  显示了 Lout 的值为10μH μ V。

这是推荐值吗?

能否使用下面数据表中的公式(13)来计算它?

当 ΔIL 10μH μ A 时、请告诉我 VBAT、VINMAX、频率和 Δ I。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    数据表公式假设充电器在最高效率连续导通模式(CCM)下运行。  电感值由 CCM 中可接受的电感电流纹波的数量以及充电器的内部反馈环路补偿决定。   为了获得可接受的输出电压纹波、电感电流纹波通常被选为平均电感电流的20-40%。  数据表公式9给出了用于实现稳定性的 LC 产品公式。  

    您的最大输入电压、最大 VBAT 和最大充电电流是多少?  我们无法根据电感器尺寸重新计算这些值。  FREQ 是充电器的开关频率= 1.1MHz。   

    根据其他博文、我假设 VINMAX=16V、VBATMAX=3.6V、ICHARGEMAX=50mA?  如果是这样、则 Lout 公式给出了126uH 以 CCM 而不是 DCM 运行、但这是不切实际的。  我建议使用数据表中的值 L=22uH 和 Cout=4.7uF 或 L=33uF 和 Cout=3.3uF、以满足稳定性等式9。  实际上、当以高电流充电时、充电器还必须能够终止低至50mA 的电流、可以使用 Lout=10uF 和 Cout=10uF、但具有高电感纹波电流。

    如果镍氢电池充电要求已更改为50mA 慢充电、则可以接受计时器终端、并且您无需 BQ24105-Q1和主机处理器来实现 dV/dt 或 dT/dt 终端。  您是否考虑过线性充电器?  由于充电电流如此小、即使在输入电压较高的情况下、线性充电器也不会变得非常热。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的快速响应。

     

    我问了一个问题,以了解10μH 是如何确定的。
    无需反向计算。
    我向客户询问 VinMax、VBATMax 和 ICHARGEMax 值。
    是否有任何 TI 线性充电器可与镍氢电池一起用于汽车用途?

    我在数据表中找不到 L = 33uH 且 Cout = 3.3uF。
    它在哪里列出? 或者它是如何计算的?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我们正在开发符合汽车标准的线性充电器 、但我无法在这个公开论坛上进行讨论。  您的朋友能否在此论坛中请求我 、然后给我您的电子邮件地址、以便我们的系统工程师之一可以联系您?

    关于 L 和 C、我使用了数据表公式9第16页。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    此问题是否 已解决?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    很抱歉耽误你的回答。

    我的客户似乎正在重新选择电池(查看容量等)。

    我将关闭一次。

     

    此致、

    高志林