This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:电池检测

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876207/bq24193-battery-detection

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: BQ25892

您好!

我在 bq24193中有一个有关电池检测的问题。 我想该器件具有检查是否插入电池的功能。

是使用 TS 引脚还是 Bat 引脚进行检查? (或者 是否要检查是否插入了电池?)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    此充电器无法检查是否插入了电池。

    但是、如果您将 TS 引脚与电池侧热敏电阻配合使用、则在移除电池和 NTC 后、充电器将自动进入 TCOLD 区域。 但是、这不是直接电池检测、而是暂停充电。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel -San、

    感谢您的支持。

    用户希望在开始为其主机(如 MCU)充电之前检测电池是否已置位。 我认为主机可以通过 REG08中的 THERM_STAT 位进行检测。 是否有其他方法可以使用外部 MCU 检测它?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    您可以考虑使用 BQ25892等器件、该器件具有一个集成 ADC 来监控电池电压以及其他充电参数。

    此外、您可以利用 BAT_LOADEN 位来确定电池是否存在。  

    BAT_LOADEN 位将向 BAT 引脚灌入~15mA 的电流。 如果不存在电池、则读取的 ADC 电池电压将处于最低读数。 这将告诉您电池是否不存在。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel -San、

    遗憾的是、由于客户的开发计划、他们没有时间评估新器件。 (他有使用 bq24193的经验。)

    您能否告诉我检测 MCU 是否断言电池的方法?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    您的客户必须使用 REG09 NTC_FAULT 位来确定是否已移除电池。 但是、请记住、如果电池温度太低、此故障也会置位。

    换言之、客户无法区分冷电池或无电池;但这两种情况都会强制 TS 引脚%进入冷区域并自动暂停充电。   

    此致、

    Joel H