This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:/CE 引脚处理方法

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881153/bq24105-q1-ce-pin-processing-method

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

当仅使用安全计时器充电而不使用外部 MCU 时,/CE 引脚是否有问题被修复为低电平?

  

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    根据数据表中解释的定时器故障恢复方法、将/CE 设置为低电平没有问题。  当电池放电至低于再充电阈值时、计时器复位。  但是、我建议能够在我们的所有充电器上切换/CE、因为它会重置充电周期(在本部分中为整个状态机)。  

    我建议向电池制造商确认您的应用是否需要以特定频率对电池进行脉冲充电。  如果是、则 MCU 需要控制 /CE 引脚。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我会告诉我的客户。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    很抱歉耽误你的回答。

    我的客户似乎正在重新选择电池(查看容量等)。

    我将关闭一次。

     

    此致、

    高志林