This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:在输出电压因空载而短路时、过流保护工作的时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883910/tps61252-about-the-time-until-the-overcurrent-protection-operates-when-the-output-voltage-is-short-circuited-from-no-load

器件型号:TPS61252

以下情况对输出电压短路。

 VIN = 4.75V 至5.25V (典型值5.0V)

 Vout=5.0V

 Iout=0A

 IIM=1.5A

问题1. 请告诉我从 PFM 到 PWM 的转换时间。

问题2. 如果在 PWM 模式下发生过流、将确定多少个周期?

问题3. Q1 + Q2中确认过流保护正确之前的时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下答案:

    Q1:PFM 到 PWM 的转换时间不容易计算、因为需要考虑很多因素、例如外部电感器、输出电容器选择、内部补偿值、延迟时间。 这是一个非常旧的器件。 恐怕我们找不到该规格。

    Q2:当发生输出短路时、输出电压将下降。 根据 Vin/Vout 比率、电路预测低侧开关的导通时间。 电感器电流随后会上升、直至谷值电流感应电路触发电流限制。  

    Q3:您是否在 USB 应用中使用 TPS61252来实现升压+负载开关功能? 要了解过流保护时间、最好在工作台上进行测量。 未知因素太多、不会向公众披露。