This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755的启动电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892352/tps23755-start-current-of-tps23755

器件型号:TPS23755

大家好、

我们要检查启动电流的大小?

我发现 TPS23755使用高级启动并集成了电流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    EVM 的启动波形显示了第6页上的输入电流:  

    这将包括高级启动中使用的电流。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我现在不清楚启动电流。 在第6页中、Iin 是启动电流、对吧?

    那么、为什么它有一个阶跃、然后是尖峰呢? 启动电流小于50mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    第6页中显示的电流是电路板的输入电流。 这将包括启动电路中的电流。 或者、您是否需要与内部电流源关联的特定电流? 如果是、为什么需要该数字与所需的总输入电流相比?

    大电流尖峰是浪涌、受 IC 限制。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题已处于非活动状态已有很多周。 我将关闭它、但可以随意重新打开它或启动新线程。 谢谢你。

    此致、

    Michael Pahl