This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350正在充电

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876524/bq78350-r1-bq78350-charging

器件型号:BQ78350-R1

你好。 当使用连接的编程器进行充电时、一切都很好、电荷打开、充电晶体管打开。 但是、当程序员关闭时、不会发生充电。 SDA 和 SDC 线被1MΩ Ω 下拉。 为了在不连接编程器的情况下充电、需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    《BQ78350-R1技术参考手册》中、第2.6.2节介绍了 FET 选项数据闪存寄存器。 我认为、您可能将 SLEEPCHG 位设置为零(默认值为0)、从而在器件处于睡眠模式时禁用 CHG FET。  

    您还应查看 DA 配置寄存器和第8.3节、了解如何配置器件进入睡眠模式的条件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 这对我很有帮助。