This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:TPS61087的输出电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892774/tps61087-output-voltage-of-tps61087

器件型号:TPS61087

尊敬的所有人:

我想问一下 TPS61087。

当使用与数据表图16 (以下电路)相同的电路将输出电压从9V 设置为8V (将 R1和 R2的值设置为与8V 的输出电压匹配)时、输出电压仅增加到5V。
(此时、330Ω Ω 连接到负载。)

即使采取了以下措施(增加导通时间的措施)、输出电压仍保持在5V。
・μ V 的输入电压低于3.3V
・尝试330Ω Ω 或更大的负载。
・μ H 替换了4.7、10、18、27uH 的电感器。

如果有任何可想象的因素、请告诉我。
当我查看数据表时、Rcomp 和 Ccomp 似乎需要设置为8V、但我想知道是否还有其他可能的因素。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我认为电路板上存在一些焊接问题、请移除反馈电阻器并重新焊接。

    顺便说一下、您焊接在电路板上的 R1和 R2值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    感谢你的答复。

    "我认为电路板上存在一些焊接问题、请移除反馈电阻器并重新焊接。"

    上面显示的"反馈电阻器"是否指电路上的 R1和 R2?
    此外、您能否告诉我、您为什么认为由于"电路板上存在焊接问题"、输出电压仅上升到5V?

    "顺便说一下、您焊接在电路板上的 R1和 R2值是多少?"

    目前正在确认上述情况。
    上述问题是否用于检查 R1和 R2是否按以下计算值设置?

     

     

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    请检查输出端空载启动时输出电压是否发生变化。

    您是否会分享您用于 R1和 R2的电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte :)

    您好、Ottey、

    是的,R1和 R2应是通过以下公式计算得出的值: 如果 Vo=8V,R2=17.8k, 则 R1=97.6k。   顺便说一下、您使用了哪种类型的电路板? 是 TPS61087 EVM 板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的海伦和布里吉特

    感谢你的答复。

    还需要检查其他事项。
    当电路得到确认时、这是一个运算放大器连接到 FB 端子接线的电路、如下图所示。
    原因是我想通过注入运算放大器的电压来更改 TPS61087的输出。

    在这种情况下、如果在 TPS61087未启动时从运算放大器输出端注入电压、IC 是否会损坏?
    (详细电路可通过私人消息发送给您。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    不会损坏。 但我想知道这种连接可能会导致错误。

    它应该去耦放大器和 FB 的输出。 在连接到 FB 之前、需要使用 RC 滤波器。  放大器应作为电压跟随器进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    感谢你的答复。

    "它应该去耦放大器和 FB 的输出。 在连接到 FB 之前、需要使用 RC 滤波器。  放大器应作为电压跟随器进行连接。"

    当我检查电路时、结果如下所示

    ・FB 端子和放大器输出之间没有 RC 滤波器。
    ・具有放大器的器件是同相放大器电路(计算出的放大系数为5.1V/V)
    在这种情况下可能会出现哪种错误?
    (如果一切顺利、我将在私人消息中向您发送详细的电路。)

    此致、

    是的、奥特伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    我还有一个问题要问。
    "并且放大器应作为电压跟随器进行连接。"

    请解释放大器的外设电路用作电压跟随器的原因、如上所述。

    除了我之前的帖子之外、如果您能回答、我也很高兴。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    具有放大器的器件是同相放大器电路(计算得出的放大系数为5.1V/V)? 请将相关电路发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦电路、或者很难获得目标电压。  但是、无论如何、我需要一个精确的电路来进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    感谢你的答复。

    我将向您发送一条详细的电路、其中包含一条私人消息。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定!请关闭此帖子。