This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:选择 Rx 线圈

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00669
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872127/bq51050b-choosing-rx-coil

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00669

大家好、我打算在我的设计中使用 BQ51050B、我想问一下在选择合适的 Rx 线圈时、我应该考虑哪些注意事项。

我创建了一篇相关文章、但您建议使用评估板 Rx 线圈。 RX 线圈将安装在鞋底内侧、我必须为此应用选择合适的线圈。

那么、如何从以下方面选择 Rx 线圈:

-电感

-直流电阻

-尺寸和形状

提前感谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    线圈有几个折衷、其中一些折衷如下:

    1) 最好从评估模块开始、以减少问题数量。  很难同时调试线圈和电路。

    2) 与评估板类似、大线圈更好地与 TX 线圈耦合。  这是35 X40mm 的线圈、L 约为12uH。

    3) 随着线圈直径的减小,耦合会更低--效率更低,输出功率更低,线圈到线圈的距离更小。

    4) 增大线圈 L 将有助于实现-20mm 圆形线圈和25uH 范围内的 L。

    5) Qi 系统(BQ51050)建议的最大线圈间距为5mm。  

    您将在系统中使用什么充电电流?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    感谢您的及时响应。 最大充电电流为250mA。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但5mm 是一个很小的间隙、Rx 线圈将安装在底座内部。 你有什么建议吗? 我应该使用不同的 IC 模块而不是 BQ51050吗?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    抱歉、BQ51050B 和我们的其他器件将限制为5mm。

    使用其他公司的设备可能会实现更远的距离、但我没有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答、

    我想线圈到线圈的距离与线圈的物理尺寸相关、而不是与 IC 相关(IC 只是接收并操纵 Rx 电源、不是这样?)。 例如、如果我使用较大的线圈、我无法增加它们之间的距离?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    该器件已使用大约50mm 的标准 Qi TX 线圈和35mm X 45mm 的标准 EVM RX 线圈进行了评估。  这将在5mm 距离处提供良好的性能。  

    未评估更大的线圈和更大的距离。  

    您需要多远的距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的快速响应、我更愿意使用7-8mm

    提前感谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    降低风险并使7到8mm 成为可能的因素:

    1) TX 和 RX 线圈之间保持良好的对齐

    2) TX 输入电压没有下降、5V 或更高一点。

    最具挑战性的部分是启动、这是对电源管理电路的低功耗 Ping、并开始电源传输。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您迄今提供的帮助、我将从评估板开始考虑您提供的所有信息。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关规范版本控制的另一个查询法案。 我可以看到、有很多 WPC 版本... 我应该继续使用 WPC 1.1还是1.2? 我选择继续执行的 BQ51050是根据 WPC 1.1进行的、我正在考虑改用 WPC 1.2是否是一个好主意。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    1.2版是最新版本、1.3版应该很快就会推出。  对于5W RX (基本功率分布)、1.1和1.2设计之间没有变化。   

    有关认证要求、请参阅 WPC 网站。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我在 您的网站上找到了包含 bq51050 IC 的 TIDA-00669评估板、但我找不到购买位置? 它是否仍然可用?

    您对评估板有什么建议吗?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    TIDA-00669不可购买。

    与许多 TI 参考设计一样、该器件不是为库存而构建的、而是仅构建了非常有限的数量。