This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2526:稳压 PWM 输出

Guru**** 2549840 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887030/uc2526-regulated-pwm-output

器件型号:UC2526
主题中讨论的其他器件: LM358


尊敬的先生:

我们使用 UC2526来根据所附的原理图控制降压输出电压。

UC2526误差信号放大器的引脚编号:1作为固定基准电压设置为5V。
引脚编号:UC2526误差信号放大器的2连接到4N35收集器(将根据0至5V 的反馈而变化)。
我们使用 II 型补偿器来稳定回路

外部反馈输入信号通过 LM358、BC547和4N35传递到 UC2526误差信号放大器的引脚编号:2。
4N35输出的输出信号将为方波(非纯模拟信号)

连接的这一原理图流程是否会调整占空比以调节输出电压??
请验证原理图并建议您的输入值来获取稳压 PWM。

此致

Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    原理图似乎不完整、无法从帖子中清晰地阅读。 您能否将其发布为 PDF。 您的最终应用是什么?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的原理图

    工业应用

    此致
    Murthy

    e2e.ti.com/.../Test-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您提供 pdf 原理图、从我可以看到控制器的 CT 或 RD 引脚上没有组件、因此它不会振荡、也不会有 PWM 输出。

    您是否了解过 UCC28C4x 系列器件、它们具有 PSPICE 和 TINA 模型、您可以使用这些模型来仿真您的电路。 它们具有50%或100%占空比的型号、仅为8引脚器件。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的 schematic.e2e.ti.com/.../1057.Test-Schematic.pdf


    我已检查 UCC28C4x IC TINA 模型。

    如果需要任何更改、请提出建议。 我需要控制降压斩波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    当您说要设计降压斩波器时、您是指降压级吗?

    TI Webench 工具将为您提供降压电路的完整原理图。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否共享您的邮件 ID。  

    我将与您分享原理图。

    正如您所知、我使用的是 PWM IC UC2526、并参考了先前的博文

    问题1:特定时间段后、我的 PWM 脉冲丢失。 因为我使用光耦合器对闭环控制使用复位引脚。 但我不会对降压转换器、尤其是电感器、缺少 PWM 脉冲的不利影响。 我想解决这个问题。所以这就是我联系您的原因。通过使用这个、我的输出调节很好。我通过连续运行4小时测试系统。没有发生任何情况。 但是、除了从启动到4小时的开关噪声之外、我还听到了电感器的声音。 听起来像德斯……2秒或3秒后……德斯…2秒或3秒后……德斯……我认为这是因为丢失了脉冲。请确认这不是德州仪器电力电子专家提出的一个大问题。

    我这边的操作:我尝试 将光耦合器输出连接到 UC2526的反相引脚和 Comp 引脚。 我没有从 UC2526的闭环输出 PWM 脉冲、我想这是因为补偿、如果可能的话、可以使用 UC2526共享降压转换器应用电路的闭环控制。 这会很有帮助。  

    我有一些疑问

    问题编号:1比较器输出通过光耦合器连接0至5V、可以通过反相引脚 UC2526连接。

    在这里、我要连接缺失的 PWM 脉冲.JPG

    希望您能帮助解决我的问题

    此致  

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    由于我们已将支持移至电子邮件、我将关闭此帖子、请回复我的最后一封电子邮件、以便我们继续处理此问题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我用 PDF 文档和原理图回复了您的最后一封邮件  

    此致

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    由于我们通过电子邮件进行通信、我将关闭此帖子。

    此致

    Peter