This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:关于镍氢充电电流

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880798/bq24105-q1-about-nimh-charging-current

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

数据表中介绍了以下充电电流。

镍氢电池能否以较小的电流充电?

IOCHARGE = 150mA-2000mA

IOPRECHG = 15mA-200mA

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    镍氢电池可以快速充电、但需要 dT/dt 或 dV/dt 终端。  或者、它们可以通过仅计时器端接进行缓慢充电。  BQ24105-Q1尚未在低于150mA 充电电流和15mA 预充电电流的情况下进行测试。   在较低电流下的容差不能得到保修、而且会更宽。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    很抱歉我迟到了。

    我知道。

     

    此致、

    高志林