This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5163:关于 Cout 的选择

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881940/webench-tools-lm5163-about-selection-of-cout

器件型号:LM5163

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI 团队

我使用 WEBENCH 计算了以下条件。

Vinmin=30V、Vinmax=90、Vout=15V Iout=0.5A。

此外、我还通过小尺寸设计进行了优化。

那么 Cout 为3.3μF μ F。

数据表建议考虑电压系数22μF μ V、但在 WEBENCH 中不考虑该参数吗?

当 Vout=15V 时,我是否应该选择一个电容值3.3μF μ F?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需遵循数据表(8.2.2.4)中的建议、使用较大的 Cout 以确保特定电压下的实际电容大于公式21的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、您好

    感谢您的快速响应。

    当3.1μF 从公式21中获得时、数据表的8.2.2.4建议使用22μF Ω。

    μF WEBENCH 的计算结果为3.3μF μ F、因此需要将 Cout 设置为22 μ F。

    如果正确、我认为 WEBENCH 上的计算结果应为22μF μ V。  

    你怎么看?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的22uF 设计用于获得更大的裕度。 有时、它们基于差值计算/注意事项、通常结果是合理的、然后两者都是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、您好

    感谢您的回答。

    当电容为22μF μ F 时、是否有必要更改由 WEBENCH 计算的其他外部元件的常数?

    使用超过22μF μ m 是否安全?

    例如、27μF

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您根据其数据表上的表1更改输出电容、则无需更改 RA、CA 和 CB。 但您仍然无法使用过大的环路、因为它会使环路响应速度变慢。 27uF 可能是可以的、您需要在工作台上验证它、以确保它满足您对瞬态、纹波等的要求 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、您好

    感谢您的快速响应。

    是"您的工作台"WEBENCH 吗?

    由于 WEBEN 显示"Simulation not enabled for this design"、因此 无法执行瞬态仿真。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "您的工作台"是指您的 PCB 板、它有助于保证实际的工作性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、您好

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、

    高志林