This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:TPS2556的过流响应时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874825/tps2556-over-current-response-time-for-tps2556

器件型号:TPS2556

大家好、团队、

客户发现 TPS2556中的过流响应时间长于数据表中的主题值。 您能帮您检查并发表评论吗? 谢谢、

Oliver OU

--------

图1是在 USB 端使用 TPS2556芯片的限流电路。 当 P5V_USB1短路以测试短路电流时、我们捕获的波形如图2所示:
其中、TIO = 14.5us、但规格中的过流脉冲时间约为3.5us。
我想问您、哪些因素会受到 TIO 值的影响? 


 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    知识最渊博的人员对此 E2E 的回复将会延迟、因为大多数支持团队都在中国国家假日期间外出。  我对该部件没有足够的详细了解来回答这个问题。

    有人会在2月初回来。  很抱歉耽误你的时间。

    此致

    卡盘\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    如何测试波形、您能帮助检查以下内容吗?

    您能否查看以下内容、测试电路的 Vin 电容、Vout 电容是多少?

    2.你如何短接?

    此致、

    菲飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feifei、

    1、输入电容为0.1uF/16V、靠近 IC 的输入引脚。

    2.用镊子将输出端直接短接至接地端。

    从输入侧测试电流。   

    您能否在我们的 EVM 板上进行验证、因为我们没有它?

    非常感谢。  

    Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    对于我们的数据表测试、请使用以下内容:

    1.建议输入电容靠近 IC 引脚并增加到22uF + 0.1uF、确保 Vin 不会在瞬态期间下降;

    2.将输出电容降低至0.1uF;

    3.再次短接输出并检查输出电流;

    此致、

    菲飞