This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:ILIM 电压与实际电流限制间的关系

Guru**** 2555770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883318/tps2552-ilim-voltage-vs-actual-current-limit

器件型号:TPS2552

您好!

当 TPS2552数据表中提到的最接近的1%电阻器(Rilim)连接在 ILIM 和 GND 之间时、您能否告诉我 TPS2552DBVT (SOT-23封装)的 ILIM 和 GND 之间产生的每个电压?
此外、ILIM 和 GND 之间的电压是否会因输出电流而变化?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sadanori、

    该器件的专家位于中国、因此请预计响应会有轻微延迟。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的快速响应。

    我了解这种情况、并期待从您的同事那里获得详细信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我记得 ILIM 内部引脚具有400uA 的电流源(需要确认),因此您可以使用此参数计算 ILIM 引脚电压。

    该引脚中的电压越低、则设置的电流限制阈值越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的回答。

    如果400uA 是恒流源、则在 ILIM 和 GND 之间连接15kΩ~ 226kΩ μ A、ILIM 引脚将为0.60V ~ 9.04V。 如果正确、ILIM 引脚上的电压将超过电源电压。
    那么、您可以仔细检查一下吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    ILIM 引脚电压是固定的。

    如有、随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv-San、

    感谢您提供信息。

    请告诉我 ILIM 引脚的固定电压、如果 ILIM 引脚保持悬空、还请告诉我电流限制阈值。
    此外、我是否理解 ILIM 电压与输出电流无关?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于电源开关、无论电流如何变化、ILIM 电压几乎是固定的。

    下周我可以在我们的实验室中为您进行测试、因为在中国、2019-nCOV 无法返回办公室。

    您可以向我发送一封电子邮件 a0224015@ti.com 、然后我可以在下周向您提供数据。

    您也可以在 TI store 免费申请一个 EVM 并进行测试。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv-San、

    感谢您的支持。

    我注意到电子邮件地址中没有使用该名称、所以我想确认一下、如果是、您的电子邮件地址是"a0224015@ti.com 吗?
    如果是、我将向您发送一封电子邮件。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、Kato-San。

    无需回复。