This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:频率配置

Guru**** 2767885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891261/tl494-frequency-configuration

器件型号:TL494

你(们)好

 

参考9.3.2振荡器、公式为 f = 1/(RT x CT)、但在7.6电气特性、振荡器部分中、CT = 0.01uF、RT = 12k 欧姆时的典型频率为10kHz。

您能不能建议客户如何考虑频率配置?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

    这是数据表中的一些异常、它贯穿了从修订版 A 到当前修订版 H 的所有修订版
    请使用数据表中图1或公式3中的曲线计算振荡器频率。

    感谢您指出这种异常情况、我将 尝试了解测试电路为何使用12k 电阻器来测量 Rt、而不是10k。
    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    >我将 尝试了解测试电路为何使用12k 电阻器作为 Rt、而不是10k。

    关于上述问题,您能否更新最新情况?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

    当我有更新时、我会通知您

    此致

    John