This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:充电器无法连续充电

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890672/bq25713-charger-can-t-charge-continuously

器件型号:BQ25713
尊敬的: 我使用 BQ25713通过5V USB 移动电源为4节电池充电 。所有寄存器的默认值对我来说都是可以的。 我只想给电池充电1.2安、并且在移除适配器并重新插入时能够再次充电。 我只需将所需的电流设置为0x02和0x03、充电器开始充电、但在不到一秒的时间后、充电器停止充电。 以下是我的问题 :1)我无法对5V USB 移动电源执行先前描述的过程、而是使用电源执行了该过程。 为什么会这样呢? 据我所知、充电器必须设置所有偏移并相对于输入电压进行初始化、而无需主机帮助。 那么为什么它没有为电池充电5V 呢? 2) 2)我用1.2A 充电是否有问题? 以及充电器为何停止快速充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将充电电流设置为接近100mA 时、它可以工作、但对于更大的电流、充电器会在不到一秒的时间内停止充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请考虑到我在 POR 之后没有更改任何寄存器、只是更新了充电电流寄存器。 我假设当适配器插入 VMAX 充电且 Vmin sys 默认值对我来说是可以的时、充电器将自动更新输入电压和电流限制寄存器。 是否有办法禁用 DPM 模式以降低充电电流、从而为系统负载提供优先级。 因为我认为问题与这个问题相关。 但另一方面、我在无负载条件下测试 IC、因此没有负载从 VSYS 消耗电流。 我完全困惑 、请提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    我们需要在充电器停止充电之前和之后的时刻进行寄存器转储。

    还需要一个波形、显示 VBUS、IBUS、SW2和 VSRN。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

    您好、感谢您的回复

    遗憾的是、我无法检查波形并与您分享、但我发现、当我写入一些值来为电流寄存器 BQ 充电时、不会为电池充电、但对于其他一些值、它会开始充电、但同样、充电电流也不相同 我写了它。

    在之前和之后、您需要知道哪些寄存器。 请告诉我

    再次感谢  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、  

    我想在之后查看所有充电器寄存器。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    检查 ChargeOption0寄存器(I2C 地址= 01/00h)- WDTMR_ADJ 中的看门狗计时器。

    默认设置会在175秒后停止充电、而不会重复发送充电电流。
    您可以通过将00设置为位6-5来禁用看门狗-那么当您不发送当前寄存器时、充电不会停止。

    最棒的
    P