This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A 设计

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS2663, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883765/tps25942a-tps25942a-design

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS2660

你(们)好

我想使用 TPS25942A 来监控18V (标称值)系统的输入电压
是否有办法设置过压以监控~19V?  
我在工具中看不到它、也不确定它是否可能-但在 TI 网站上-它显示的最多为20
此类设计的电阻器应该是什么?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tzachi、

    感谢您的联系。

    我们建议在18V 以下使用 OVP、这是器件的最大建议工作电压。 如需了解更高电压支持、请查看 TPS2660、TPS2663器件。

    此致、Rakesh