This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:开关频率和过流保护

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822, TLV62084, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874919/tlv62084-switching-frequency-and-over-current-protection

器件型号:TLV62084
主题中讨论的其他器件: TPS62822TPS62825

您好!

我对开关频率和过流/短路情况有几个问题、如随附文件所示。

请为我提供支持。

此致、
Nagata。

e2e.ti.com/.../TLV62084_5F00_SW-frequency.xlsx

e2e.ti.com/.../TLV62084_5F00_Over-current-protection.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    请参阅以下对您的问题的答复。

    通常、开关频率会随着负载电流 的增加而降低、以补偿 PWM 模式下 MOSFET 上压降的增加。 对于 输出电压= 0.85V (FSW 随着负载电流的增加而增加)、可以调整导通时间持续   时间、以防止 FSW 下降、从而更大限度地减小较高负载下的纹波电压。  无论如何、*。xlsx 中显示的开关频率行为在特征评定数据中保持一致。

    TLV62084在 OCP/SCP 期间以峰值电流限制运行、因此不会阻止 MOSFET 永久关断(请参阅数据表的第8.3.8节)。 如果客户在 OCP/CSCP 期间需要断续模式保护(MOSFET 关断几百 us)、则可以考虑 TPS62822或 TPS62825。   

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Excel -San、

    感谢您的支持、您能为我提供有关第1个问题的建议吗?

    供您发表评论:
    >> 对于 Vout = 0.85V (Fsw 随负载电流增大而增大)、导通时间持续时间可能会调整以防止 Fsw 下降、 从而更大限度地减小较高负载下的纹波电压。

    1.1您在数据表中的评论是否有解释?

    1.2客户评估结果是否与您的预期一致?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    请参阅以下答案。

    1.1您在数据表中的评论是否有解释? -->数据表中没有描述该行为。

    1.2客户评估结果是否与您的预期一致? -->是的,在 Vout=0.85V 时,FSW 的行为是预期的。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以随时通过发布您的问题来打开主题帖。

    此致、

    Excel