主题中讨论的其他器件:TPS2493、 TPS25982、 LM5060、 LM5069、 INA282、 TPS1663
我正在使用 EVM-002板评估 TSP2493。
我们计划将该器件与 MCU 配合使用并监控输出电流、并使用 UVEN 线控制输出。
在我的测试过程中、使用 PCB 上的 ENA/DIS 开关、我注意到有时 IMON 输出在启用后会立即达到满量程大约200uS。 为了加快测试并消除手动开关导致的任何变量、我将信号发生器连接到 UVEN 线路(请参阅随附的 PDF)。 对于此测试、PCB 未连接负载。 VOUT 上唯一的电路元件是 C3、C9和 D2、如 EVM 原理图所示。
然后、我观察到、根据 PRF (重复频率)、在 UVEN 变为高电平后立即 IMON 出现毛刺脉冲或不产生毛刺脉冲。 例如、在5.0Hz PRF 下、当 UVEN 被置为有效时 IMON 运行正常。 在5.1Hz 时、每次 UVEN 被置为有效时、IMON 将满量程为200uS。 我观察到这种行为的频率从低至0.7Hz、到高至20Hz、PRF 的变化从0.01至0.1Hz、导致 IMON 行为发生变化。 随附的 PDF 中有3个示波器图。 显示 IMON 的两个波形图表示在 UVEN 被置为有效后开始约400uS 的小阻尼峰值。 这是 VOUT 上电容器的充电电流。 第三幅图显示、当 IMON 达到满量程时、VOUT 尚未开始导通。 所有其它信号(FAULT、PG、定时器)在整个导通周期内保持一个稳定的值。 换言之、未观察到其他运行异常、似乎 IMON 输出是唯一受影响的信号。
e2e.ti.com/.../TPS2493_5F00_IMON_5F00_Glitch.pdf
感谢您的任何见解、
将会