This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62243:输出噪声

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62243, OPA316, TPS62740, TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875966/tps62243-output-noise

器件型号:TPS62243
主题中讨论的其他器件: OPA316TPS62740TPS62840

尊敬的先生/女士:

我正在为我的应用寻找直流/直流降压转换器。 转换器应具有以下特性:

-输出电流= 300mA

-固定输出电压= 1.8V

-低功耗

-低输出噪声

我选择 了 TPS62243、第8.3.2段说、为了最大限度地降低输出噪声、您必须正确选择 PWM 模式? 但是、uVrms 或 mVrms 的输出噪声是多少?

我将为 OPA316运算放大器供电。 运算放大器对噪声敏感? 您认为它们可以组合在一起而不会出现任何故障吗?

根据上述要求、您对低噪声降压转换器有什么建议吗?  

提前感谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    所选器件应与 OPA316搭配使用、作为输出纹波的基准、您可以查看 d/s 中的图18 我们在 d/s 中没有任何输出噪声测量值 如果您 可能需要低 IQ 功能、您还可以考虑 tps62740。 我将此主题通知支持 OPA316的专家、我也在等待他的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick 和 Alfonso、您好!

    OPA316是10MHz 带宽范围内的低噪声运算放大器的理想选择。  我是否正确地理解了您将获取降压转换器的输出并将其用于为运算放大器供电?

    如果是、我应该向您提供一些建议。  放大器电源的任何变化、例如降压转换器输出的纹波、都会显示为运算放大器的失调电压。  然后、反馈环路中的任何增益都将增益增益放大该偏移、并出现在输出端。  要确定此影响的幅度、请考虑 OPA316的电源抑制比(PSRR)图、如下所示。

    请注意、随着电源引脚上振荡的频率上升、对放大器偏移的影响将更大。  在该降压转换器的开关频率为2.25MHz 时、放大器将具有大约36/37dB 的 PSRR。  这是否可以接受取决于您和您的系统规格。  但是、它可能会使输出看起来太"嘈杂"。  我还建议您在设计中留出一些裕度。

    我们已经就 这个主题进行了德州仪器的高精度实验室演示 、以帮助客户了解这个效应。  请考虑查看或浏览幻灯片。  如有任何疑问、请随时与我们联系。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回答!!

    Daniel、是的、我将使降压转换器的输出为同相运算放大器供电(Vcc)。 非反相输入将连接0.4V 电压基准、而反相输入将读取一些传感器的值。 一个12位 ADC 将读取运算放大器的输出。

    因此、理想情况下、最大可接受输出误差不应超过 ADC 的分辨率。 我不知道降压转换器的纹波被视为失调电压并被放大...

    此外、现在我真的在考虑您之前提到的 PSRR。 由于我不熟悉这个概念、我不确定我应该如何处理它。

    我将使用3.6V 锂离子电池为系统供电。 您是否推荐 LDO 而不是开关稳压器? 我不确定、但经过一些计算、为了使用 LDO 将4.1V (充满电的电池)降至1.8V、热量消耗的能量非常大(效率为44%@ 200mA)

    为了尽可能降低输出误差(噪声)、是否有任何通过开关稳压器提供运算放大器的参考设计或设计注意事项?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很高兴为您提供帮助。  一般经验法则是、您需要将进入 ADC 的所有可能误差源保持在最低有效位的1/2以下。  需要将纹波控制在此幅度内、您还应考虑运算放大器和组件噪声、运算放大器失调电压、偏置电流等可能产生的任何误差

    在您完成设计后、您可以在此处打开 e2e 上的新主题、并由运算放大器或 ADC 应用工程师帮助您完成设计。

    我不是电源设计专家、但 LDO 上的4.1V 至1.8V 电压似乎会降低能效。  我将让阿方索就这一问题发表他的意见。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    tps62243可与此 OPA 正常配合使用。 输出纹波小于10mV、考虑到运算放大器的 PSRR、大致可以考虑在100uV 左右的值衰减。 您应该考虑该值是否适合您的最终应用。 使用 tps62243、您将获得更高的效率、如果需要、您可以从应用中添加到 LDO 之后。 您可以进入4.1V 至2.2V 的示例、然后 LDO 从2.2V 变为1.8V。 在使用开关稳压器+ LDO 尝试此解决方案之前、我邀请您在使用 OPA316的 EVM 之前进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们的建议!! 我将首先继续使用评估板、 然后再考虑开关稳压器+ LDO 拓扑。 我还有一个关于开关稳压器的问题。

    正如我提到过的、这将是一个电池供电的应用、Daniel 也推荐了 tps62740。 此特定应用将被设计为连续工作(需要连续读取传感器大约3-4h)、因此它永远不会进入关断模式、并且负载将始终启用。

    对于 tps62243、我可以看到 PWM 模式的 Iq 为3.8mA (非常高... 如果我有恒定负载、它将持续消耗3.8mA?) 而对于 tps62740、我找不到此类信息(我发现启用的负载的 IQ 仅为12.5uA、但我猜这是 PFM 模式的 IQ)。

    根据上述信息、您是否对选择低耗电转换器有任何建议?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、IQ 对您的应用非常重要、tps62740应更好地满足您的要求。 您还可以查看 tps62840、它具有更高的输出电流、就 IQ 而言、它是市场上最好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家!!