主题中讨论的其他器件: OPA316、 TPS62740、 TPS62840
尊敬的先生/女士:
我正在为我的应用寻找直流/直流降压转换器。 转换器应具有以下特性:
-输出电流= 300mA
-固定输出电压= 1.8V
-低功耗
-低输出噪声
我选择 了 TPS62243、第8.3.2段说、为了最大限度地降低输出噪声、您必须正确选择 PWM 模式? 但是、uVrms 或 mVrms 的输出噪声是多少?
我将为 OPA316运算放大器供电。 运算放大器对噪声敏感? 您认为它们可以组合在一起而不会出现任何故障吗?
根据上述要求、您对低噪声降压转换器有什么建议吗?
提前感谢
Nick