This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521TMEV:LP5521TMEV Altium 文件

Guru**** 2501855 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882613/lp5521tmev-lp5521tmev-altium-files

器件型号:LP5521TMEV
主题中讨论的其他器件:LP5521

您好!

我想知道你们是否可以共享评估板的 Altium sch 布局文件。 是否有可导入的原理图 simbol 和封装 LP5521?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramtin、

    很抱歉、LP5521是一款旧器件、我们现在找不到原始 EVM 设计文档。 有关封装的详细信息、请参阅数据表第46页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我对这个部分还有另一个问题。

    数据表指出,加载程序存储器后,lp5521可以在没有处理器控制的情况下自主运行。 但是、当使用评估 GUI 时、需要在程序执行之前插入运行选项卡。 这是如何工作的? 微控制器如何停止电机驱动器 IC? 我的设计没有处理器。 我打算对 IC 进行编程并插入 EN 信号以启动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramtin、

    我认为没有处理器就无法实现它。 我们需要配置寄存器并通过 I2C 通信将引擎代码上传到 IC。