This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62565:为什么超过最大结温"超过最大结温&quot?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875606/webench-tools-tlv62565-why-is-max-junction-temp-exceeded

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62569

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我的客户在 TLV62565DBV Webench 上输入以下内容。

输入电压:4.75V - 5.25V
输出电压:3.3V
最大输出电流:1.5A
最高环境温度:50°C

但在上述情况下、错误发生如下:
为什么超过"最高结温"?
请解释原因。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    由于高侧 FET 上的导通损耗较高、已超过最高结温、这与低 VIN 下~70%的占空比运行有关。 可以通过将 Vout 更改为3.0V 来验证这一点、然后 Webench 仿真将正常。

    在任何情况下、我建议使用 TLV62569DBV (引脚对引脚替换)或 TLV62569PDDC (更好的热性能)、与 TLV62565相比、导通状态电阻降低~50%。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Excel-San、

    如果我们设置 Ta=49C、则 Webench 会在运行值上显示 Tj=83.83C。 我觉得 Tj=150C 是很大的裕度。 请告诉我您的意见。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    Webench 将 TLV62565的最大 Tj 限制在85deg.C、但情况不应 如此。  一旦模型被修复、我将通知您。

    如前所述、客户也可以考虑使用 TLV62569。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。 在通过您的 TI 电子邮件更新 Webench 模型后、我将向您提供更新信息。

    此致、

    Excel