This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:升压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883235/bq25606-boost

器件型号:BQ25606

你(们)好  

现在、为什么 VBUS 不输出5V 电压?您还没有注意到其他设置吗? 请给我一些建议。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    BQ25606进入升压模式、可在启动后提供高达1.2A 的 IF  

    VOTG_BAT 上方的1.BAT

    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)

    3.升压模式操作被使能(OTG 引脚高电平)

    TS (热敏电阻)引脚上的电压(VREGN 的百分比)在可接受的范围内(VBHOT < VTS < VBCOLD)

    5、升压模式使能延迟30ms 后

    是否仍在 VBUS 上施加电压?  VBUS 上是否有重负载?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      未向 VBUS 施加电压、VBUS 无负载。

    谢谢

    此致、
    JIM.Zhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    未向 VBUS 施加电压、无负载且悬空

    此致、
    JIM.Zhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    重新查看原理图后、我只能在 REGN 上看到100nF 电容器。  REGN 的最小建议电容为4.7uF。  如果未安装、是否可以安装并重试?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       感谢您给我很多建议、在我断开 VBUS 外设电路后、升压功能正常工作、VBUS 也有5.1V 输出。

    此致、

    JIM.Zhu

    再次感谢