This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:最大和最小开关频率

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876582/tps562219a-max-and-min-switching-frequency

器件型号:TPS562219A

您好、先生、  

您能否建议开关频率的最大值和最小值、因为数据表未显示、谢谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    客户希望通过 Max 和 Min 值了解振荡器频率。 非常感谢!

    BR、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    频率在不同条件下会有一些变化。 请参阅数据表图片7和8获取答案。