This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:申请查看 TPS40210电源电路

Guru**** 2531560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883477/tps40210-request-for-review-of-tps40210-power-circuit

器件型号:TPS40210

尊敬的 TI 专家团队:

我们设计了基于 TPS40210的电源电路。 下面是供您参考的原理图。 请您在必要时帮助审核并给我们提供意见吗? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../power-circuit_2D00_review.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Hoi Wa IP、

    感谢您与我们联系并使用 TPS40210进行设计。   以下是我的评论意见:

    (1)如果输入电压为33.3V、则不需要 D3。  只有当输入电压在运行期间降至 BP 电压以下时、才需要使用二极管。  

    (2)此电路中不需要 C23、R1和 C6。  它们的作用不大、但会占用 IC 周围 PCB 布局的空间、因此应将其删除。

    (3) C3可以选择一个小得多的值、这是因为次级电路(D2电路)对软启动进行了卷积。  

    (4) R17与 R14串联、因此可以交叉。   

    请仔细检查组件额定值。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi