This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:VCC = 0V 时 SDA/SCL 上的电压

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883789/lp5009-voltage-on-sda-scl-when-vcc-0v

器件型号:LP5009

您好!

我们的用例可能会关闭该器件的电源、而控制该器件的 I2C 会保持开启状态。  数据表似乎并未涵盖类似的情况。  

根据数据表第7.1节(绝对最大额定值),SDA/SCL 引脚似乎是针对固定电压范围而不是 VCC 电压范围(如 ADDRx 引脚所示)的规格。 我的理解是 、即使 VCC 为0V、它们也是安全的、这不会对器件造成损坏。 我的假设是否正确?

我的问题是: 这是否会导致通过开漏 FET 从 SDA/SCL 引脚灌入 GND 引脚(而非 VCC 引脚)的额外电流、因为该 FET 可能不处于不完全关断状态。 或者、我们是否应该看到电流消耗有任何增加?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、SDA/SCL 引脚可以承受最大应力 6V、即使 VCC 关闭、也不会损坏器件。 您可以将它们视为 高阻抗、不会有额外的电流。