This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:看门狗触发后的操作

Guru**** 2605985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883426/tps3850-operation-after-trigger-of-watchdog

器件型号:TPS3850

在此设备上-  

如果它被设置为看门狗模式、并且满足触发看门狗失败的条件

我看到 WDO*将为低电平

在 WDI 不符合窗口的情况下,它是否会在每次 WDI 失败时都使用新的 WDO*脉冲保持在该模式下,或者它在每个电源周期中只能工作一次?

IE 我是否需要重置此复位以重新布防以及如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anovikis:

    只要 WDI 不满足看门狗超时条件、/WDO 就会保持低电平。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是(TI) SPICE 模型对 WDO (紫色)所做的工作、在 WDI 上有一个令人满意的输入、并且在多个不满意的 WDI (绿色)输入条件下

    (也忽略洋红色线迹)

    我假设 WDI 窗口定时器在接收 到一个不在窗口内的 WDI 事件后复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、anovickis、

    我看不到图像。 WDI 窗口定时器在每次发生故障后都会复位。

    谢谢、

    Abhinav。