This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34922:12V 输入、12V 输出和2A 电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883525/lm34922-12v-input-12v-output-and-2a-current-limit

器件型号:LM34922

我使用的是 LM34922。 您能否提供有关12V 输入、12V 输出和2A 电流限制的物料清单和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dipanshu、

    我目前没有此信息、但将对此进行研究。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipnbshu、

    LM34922具有最短关断时间、因此对于12V 输入、输出电压小于12V。 如果您具有12V、为什么不直接通过它为您的负载供电?