This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:150us 的延时时间

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1, TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873165/tps3703-q1-time-delay-150us

器件型号:TPS3703-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3703

您好、TI 团队

我的客户想知道如何使用150us 延迟。

是否可以使用此 IC 创建150μs μ F?

如果没有、请介绍另一个 IC。

客户请求延迟:50μs μ s、监控5V、锁存器。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、  

    我很乐意为您的查询提供帮助  

    但是、您首先能否共享该实现的时序图? 我正在尝试了解150us 延迟是对应于感应检测时间还是释放时间。  

    150us 是指绝对值或目标限制、目标限制意味着信号可能比给定的值更快或更慢。  

    谢谢  

    Antony Carvajales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antone-San

    感谢您的响应。

    我没有时序图。
    150μs 考虑到了变化。
    它们需要100μs μ A 至200μs μ A 的延迟电路 IC。
    延迟和锁存由 RC 滤波器和双极晶体管组合执行。
    将其替换为 IC 的原因是为了减小面积并抑制变化。
    由于 RC 和 VBE 的变化、这个配置的变化范围为100μs Ω 至400μs Ω。
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、  

    感谢您为计时要求提供了时间范围  

    使用随附的图作为参考、请确认您所指的延迟时间(使复位生效的延迟时间)、TD (复位释放时间)需要锁存器  

    图是 TPS3703-Q1数据表第8页的屏幕截图

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3703-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antone-San

     

    感谢您的回答。

    我的客户希望自己发布输出。

    我附上了时序图和方框图

    我认为这可以通过连接"图35。 具有复位锁存器的窗口电压监控"。

    (不包括延迟时间和逻辑反转)

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、  

    感谢您分享详细的时序图。  

    TPS3703具有集成特性、可满足锁存要求、但感测时序固定为最大30uS;对于100us 感测延迟、需要 RC。 RC 延迟是否可接受或是否需要高精度感测延迟?

    请告诉我什么因素推动了对100us 感应延迟的需求? 此外、让我知道5V 电压轨欠压阈值。  

    谢谢  

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antone-San

     

    感谢您的回答。

    RC 延迟是可以接受的。

    200μs 总变化为100μs μ V 至 μ V 不会有任何问题。

    先前的变化为100μs μ V 至400μs μ V。

    100μs ~ 200μs 是 OEM 要求。

    您的意思是 "5V 电压轨欠压阈值"。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、  

    RC 对于感应延迟而言是可以接受的、这一点很好。  

    对于电压选项、我们有两个选项  

    • TPS3703C7500DSERQ1:该型号具有4.65V 的欠压触发点和5.35V 的过压
    • TPS3703E4080DSERQ1:该型号仅具有基准电压为0.768V 的欠压保护、这意味着需要使用5V 的外部电阻分压器来调节5V UV。

    谢谢、  

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antone-San

    感谢您的回答。

    我的客户只需要 UV。

    因此、我推荐他们使用 TPS3703E4080DSERQ1。

    如何将 RC 连接到 TPS3703-Q1以创建100μs Ω 至200μs Ω?
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、  

    需要将电容器连接在低侧电阻器上、以提高抗尖峰脉冲能力。 电容大小将取决于电阻器值(R2)和 R2上的电压。  

    R2和 R1值取决于所需的触发点、选择/计算电阻器的指南可在 数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3703-q1.pdf 中的第9.1.4节(可调电压阈值)中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antone-San。

    很抱歉,我有误解。

    拖延在意义上是不可接受的。

    单独使用此 IC 是否很难满足以下客户要求?

    >客户请求延迟:100μs~200μs μ s,监控5V,锁定。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、  

    数据表中的图20显示、CT 引脚中的0.2nF 电容器将提供200us 的复位延时时间。 要启用复位锁存功能、CT 引脚需要强制为低电平。  

    复位延时时间和锁存使用相同的引脚、因此它们可能无法共存;在我看来、如果锁存引脚控制复位释放、复位延时时间将没有任何值/用途。  

    TPS3703-Q1数据表:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3703-q1.pdf

    此致、  

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antone-San

    感谢您的快速响应。

    我知道、为 CT 引脚使用0.2nF 将花费大约150μs μ s。

    我还了解锁存需要单独的 IC。

    我想这个。

    此致、

    高志林