This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755运行

Guru**** 2390670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882185/tps23755-tps23755-operation

器件型号:TPS23755


请帮助澄清 TPS23755的以下功能。

1) 1) SRF 和 SRR 引脚用于压摆率控制。 请建议共享压摆率 v/s 电阻值。 下面是 SRF=0的图像。 它显示了15~18V 左右的负下冲。 该引脚上的下冲限制是多少?

2)请分享 IC 的功率损耗计算(包括开关损耗)

建议计算次级二极管的功率损耗。

查看数据表(www.ti.com/.../tps23755.pdf)的46图

3) 3)阐明了 CP 引脚的内部连接。 AUX 绕组应连接到初级 GND。 参考设计显示了与 CP 引脚的连接。


4) 4)以下 IC 特性简介。
9.2.2.19低温下关断、DVDD 和 CVDD
对于工作温度接近–10°C 或更低的应用、在移除期间可能会有一些额外的开关周期
PoE 输入或关断期间。 对于大多数应用而言、这是可以接受的;但是、对于更单调的关断、这是可以接受的
在断电期间的输出电压、建议使用 DVDD 和 CVDD、如图40所示。 DVDD
可以是 MMSD4148、CVDD 可以是0.22uF 100V 电容器。

查看数据表的图片40。 (www.ti.com/.../tps23755.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalpesh、

    1.  建议从 RSRF 10欧姆开始、RSRR 10欧姆开始、然后在工作台和 EMI 测试期间进行相应调整。

    查看图46下方的图48、了解如何处理过冲。  

     2. IC 耗散的功率将是导通 FET 的功率(IRTN*IRTN*RDSON)和驱动开关 FET 栅极的功率(VCC*ICC)以及开关 FET 的导通损耗(RDSonFET*IRMS*IRMS)。

    3. CP 应连接到辅助绕组的底部。 IC 使用初级侧调节(PSR)、因此变压器不是您的典型变压器。 辅助器件需要一个特殊的堆栈来正确调节、并且 CP 引脚使用该基准。 请查看我们的 EVM 的示例设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubg8/slvubg8.pdf

    4.这些词是数据表上内容的直接副本,您对此有疑问吗?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    1) 1)图46显示了漏极电压下降沿的负击穿。 该负击穿电压为-18V。

    该负击穿限值应该是多少?

    2) 2)计算不包括开关损耗。 请建议计算开关损耗。

    通过更改 SRR 和 SRF 电阻值、VDS 电压摆幅的压摆率将发生变化、这将导致开关损耗发生变化。

    3) 3)您提到要保持辅助绕组的特殊叠层向上。 是否有任何要定义的绕组结构?

    我们已经验证了参考设计变压器 和我们的设计变压器。

    参考设计使用 了 LDT0950-50。

    初级-次级匝数比为2.57、初级-偏置为2.25。

    我们使用 TNK 变压器(https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/TNK/TSA021/pdf.php?id=1302694)

    Pri-Sec 的匝数比为2.0、Pri-Bias 的匝数比为2.0。

    我们已经使用 TPS23755 EVB 板验证了此 TNK 变压器、并在限制范围内找到了调节。

    25mA 输出负载下的输出电压为12.70V

    1A 负载时的输出电压为12.05V。

    下面是具有 EVB 变压器的 EVB 板的调节。  

    25mA 输出负载下的输出电压为12.66V

    1A 负载时的输出电压为11.96V

    该 CP 在 IC 内部连接的位置? 请分享显示 CP 连接的 IC 内部图。

    请告知此 PSR 方案是否需要采取任何预防措施。

    4) 4)我们需要简要说明此功能。 这在负温度下有多大用处? OUT 应用是 IP 摄像机 POE 电源。 (产品工作温度为-30至+70D)。

    该 DVDD 和 CVDD 如何在低温关断时提供优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalpesh、

    我们的 PoE 应用工程师今天不在办公室、将在周一、2月24日之前向您提供最新信息。

    此致、  

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.过冲值由您决定、并由您的设计需要什么。 取决于设计可以承受的过冲大小以及您需要以多快的速度关闭设计。 给出了0欧姆和100欧姆(极端端)。 50欧姆将为您提供中间值。  

    2."MOSFET 功率损耗及其对电源效率的影响" http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf

    下面是一篇有关如何计算它的文章。  

    3.如果您的变压器在 EVM 上的调节规格范围内工作、那么它应该是可以接受的。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.在不同的温度下,电气元件的行为可能不同。 在这种情况下、我们尝试通过提供接地路径并包含一个高通滤波器来保护 PoE 前端、以帮助过滤 VDD/VPD 线路上的潜在瞬变。 如果器件快速关断且电容发生变化、从而导致电路板上存储的能量、这将非常有用。 或者、TPS23755包含额外的开关功能、可确保在不希望添加更多元件的情况下每个电容器都已耗尽。

    由于您有电路板、因此二极管/电容器是 DNP。  在-10C 下尝试使用该器件、看看它是否符合您的标准。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)负摆幅一直持续到-18V、如数据表的图46所示。 数据表中指定的漏极引脚上的绝对额定值为-0.3V。 请告知负摆幅限制。 Vdain 引脚负电压耐受限值是多少?

    2)开关损耗公式包括栅极电荷(Qgs2+Qgd)和栅极电荷电流(Iq)。

    TPS23755的数据表中未提供该值。 请告知此值。  

    通过随增益调整 Rsrf 和 Rsrr 开关损耗来提高压摆率。 请帮助将上述等式中的相同内容关联起来。

    此公式是否包括总开关损耗(导通和关断)?

    3) 3)确定。 已解决此问题。

    4) 4)确定。 已解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.3V 额定值是直流额定值。 您看到的-18V 是瞬态。 时基为5nS、尖峰约为2ns。 此外、这是当存在0欧姆时、我们不建议这样做、我们始终建议至少10至20欧姆。 作为参考、我们的 EVM 使用100欧姆、我们获得了90%的效率。

    2.您可以使用 VCC 上的电流来确定功率损耗、因为这是为栅极供电的原因。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.好的。 已解决此问题。

    我们需要估算 MOSFET 上的功率损耗。 请告知不同驱动电平下的开关损耗。

    请提供基于 VDS 波形的上升时间和下降时间的开关损耗公式。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.您可以使用从 VCC 引脚流出的功率来估算它。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.我不确定如何通过测量 VCC 电流来估算功率。

    TPS23755中存在许多功率损耗。

    -IC 电源损耗:我们将检查 IC 的功耗

    MOSFET 的传导损耗:我们将根据 MOSFET 和 RMS 电流的 RDS on 进行估算

    -热插拔损耗:我们将根据热插拔 MOSFET 电阻器和平均电流进行估算

    -MOSFET 的开关损耗:如何估计这种 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下公式估算或测量功率:P = I*V

    测量 VCC 上的电流和电压、这将是驱动栅极的功率的最佳近似值。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师