主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ34Z100EVM、 BQ34Z100、 EV2400
大家好、我一直在等待上一个线程的支持、现在我注意到该线程已标记为已解决。 我没有将其标记为已解决、因此我将在这里重新打开我的问题。
我将 bqStudio V1.3.86与 EV2400 V0.28和 bq34z100EVM 搭配使用、该 EVM 已通过 从 bq34z100-G1产品页面下载的 bq34z100_G1_V0_16_build_17.srec 文件进行编程。
我在使用化学 ID 0808 (Yashua NP712FR)的12V 7AH AGM PBA 的学习周期中遇到问题。 充满电并静置时、绝不会发生 DoD0。
例如:IT_ENABLE(),然后重置(),然后在 C/9将电池放电至1700mV (10.2V 电池组)的电池端接电压, 让电池处于静止状态,几个小时内 DOD0和 Qmax DOD0开始更新,VOK 被清除,OCVTAKEN 被置位。 然后、我以 C/14为电池充电、直到电池充电电压 T1-T6 = 2400mV (14.4V 电池组)时电流下降至200mA。 FC 置1、充电器断开连接、电流降至0、DOD0在充电结束时立即获取(值0)、IC 进入睡眠状态、无论我等待 DOD0和 Qmax DOD0多久都不会在休眠期间占用。 我已经等待了36个小时、dV/dT 为纳伏/秒、但 DOD0永远不会更新。
请查看所附文件。
谢谢