This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:bqfs 导出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883386/bqstudio-bqfs-export

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ28Z610-R1

您好、Batt、  

您是否也能够为我提供.bqfs 扩展名的 PM? 我有一位客户要求它。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您讨论的是哪种监测计器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ28Z610

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/586678

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq.fs 文件可以转储到"Golden Image"选项卡中。 您实际上在寻找什么?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    与其他主题提到的一样、该器件没有"Golden Image"选项卡。 可以从"Firmware"选项卡导出.srec、但我的客户希望通过 I2C 将其监测计编程为 bqfs 文件

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    您的客户是否在使用 bq28z610-R1?   "Golden Image"选项卡可供使用。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    否、不是 x-R1。 仅 BQ28Z610

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    祝你好运?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

     

     没有适用于 bq28z610的 Golden Image 插件。  我建议您的客户切换到 bq28z610-R1、它具有 可输出 bq.fs 文件的 Golden Image 插件。

    Andy