This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:BQ25101YFPR

Guru**** 2519250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ25150, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876605/bq25101-bq25101yfpr

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件: BQ25150BQ25120
大家好、

我们使用 BQ25101YFPR 为智能手表电池充电。
智能手表目前正在通过认证。
为了通过有关电气安全的认证、我们需要禁用高于45°C (而不是 BQ 中设置的60°C)的电荷。
因此,是否可以调整 TS 热敏电阻以修改下限和上限温度电荷?
我们希望关闭低于15°C 和45°C 的电荷、但为此、我们需要一个 B 参数 arround 7000 K 的热敏电阻和25°C 时13千欧的电阻
但是,该热敏电阻不存在,因此,通过并联或串行放置多个热敏电阻,可以创建 B 和电阻值吗?
否则、我在 Panasonic ERT-J0ER682H 中发现了另一个热敏电阻、其 B 为4300 K、电阻为6、8千欧(25°C 时)、我发现它会在45°C 时关闭电荷 但是它将如何改变 BQ 的下限电荷?

此致、
Boris。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boris

    我们仅限于 BQ25101系列器件。 添加外部电阻器可以将跳闸点移动一小部分、但也可以将其移动得更远。

     另一个更灵活的器件是 BQ25150。  它具有 I2C 接口、可使用 MCU 设置冷热模式。

    BQ25120具有一个基于电压的 TS 引脚、该引脚更易于调节。