This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:BQ25155 ADC

Guru**** 2520910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873018/bq25155-bq25155-adc

器件型号:BQ25155

使用 BQ25155测量电池电压、结果为0。
设置如下:
ADCCTRL0寄存器= 0x23
ADCCTRL1寄存器= 0x6C
ADC_READ_EN 寄存器= 0xFE
电池供电、无低功耗模式(LP 引脚为高电平)
IIC 接口正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VIN 存在时、您在 VBAT 上读取的电压是多少。

    当您看到这个问题时、0x42和0x43寄存器中包含什么内容?

    当您将 ADC 读取速率设置为连续时、问题是否仍然出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到、因此我将关闭此问题。