This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:压降/电源轨崩溃

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51220, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890560/tps51220-voltage-drop-rail-collapse

器件型号:TPS51220
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!

我目前正在系统上使用 TPS51220作为 DCDC、从19.5V 电源生成12V 和5V 电压。 当我开始从 TPS51220汲取电流时、我会看到一些问题。 以下是三张图片、可帮助解释我的问题。

  1. 我的系统的电源路径架构方框图、突出显示了示波器测量的连接
  2. 示波器捕捉、其中 V_BATT 由 TPS51220供电
  3. 示波器捕捉、其中 V_BATT 由外部工作台电源供电
  4. TPS51220的原理图

如方框图所示、TPS51220 12V 输出连接到 BQ25713的 BATT 引脚、模拟3节电池。 当 BQ25713的输出从5V 转换为20V 时、会出现此问题。 存在大量浪涌电流、并出现连续电流尖峰、直到 PPHV/VBUS 轨最终崩溃。 我正在尝试确定什么可能导致 PPHV/VBUS 线路崩溃、以及我的 TPS51220实施是否存在故障。 当我使用外部工作台电源替换 TPS51220的12V 电源时、系统工作正常。

我还有几个问题、如果您能回答、会很有帮助  

  1. 为什么 TPS51220产生的如此大的压降看起来从未恢复过? TPS51220的反馈电路是否应该启动?
  2. 导致连续电流尖峰的原因是什么?  

使用 TPS51220为 V_BATT 供电

V_BATT 使用外部工作台电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我认为连续电流可能是由12V 输出电压值变化引起的、因此建议首先检查的是 、当大浪涌到来时、为什么在12V 输出电压下会出现大约2V 的压降。

    您是否在未连接 BQ25713的情况下使用12V 输出电压测试了瞬态/纹波性能? 如果没有、请先检查。

    C32/C33似乎稍大一点、通常大约100~200pf 是正确的

    什么是电感器 DCR 和输出电容器 ESR 规格?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuchang、

    感谢您的评论。  

    否、我没有自行检查直流/直流的瞬态/纹波性能。 将其添加到我的测试列表中

    我要将 C32/C33更改为100pF。 我认为这是一个错误。 由于南区关闭、我需要一些时间来进行此测试。 我们将尝试在本周进行实验。

    电感器 DCR 为34.2m Ω(https://www.mouser.com/ProductDetail/Wurth-Elektronik/74437356047?qs=HXx4m3XcTe0HwqjLhQQgXw%3D%3D ),而且该电感器似乎几乎没有库存。 您是否有任何基于我的要求的建议? (12V 6A)

    电容器 ESR 为0.1欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    也许您检查了这个、但是在更改电感器后、您需要重新调整 RC 电流感应净值以满足 RC=L/DCR 要求。

    http://www.cyntec.com/upfile/products/download/VCMT104T-MN5.pdf

    在您获得测试结果后、我们可以讨论更多内容。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、  
    在进行更多的测试后、问题似乎是、如果输出电压没有显著下降、12V 输出的供电电流不能超过1A。 所连接的是12V 电源输出的捕捉、该电源除了连接一个电阻负载外、什么都没有。 您可以看到、当我降低电阻以增加电流消耗时、电压降随之下降。 有什么想法可以理解为什么我的12V 输出不稳定、无法处理的电流超过一安培? 我使用外部工作台电源作为系统电源、因此 TPS51220有足够的电流/电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    从波形中可以看出 、我的问题是、为什么12Vout 长期低于70%、但为什么51220由于 UVP 而不会闭锁? 负载到达时是否触发 EN 或 Vin UVLO? 您是否检查了 EN 和 Vin 波形?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    请忽略我之前的示波器捕获。 我认为我的测试设置有问题。 下面是范围捕获、这似乎很有意义、但需要您帮助确定导致这种情况的原因?

    如您所见、当我减小连接到 P12V0的电阻、增大电流时、它最终在2A 左右关闭、并保持关断状态、直到负载完全移除、然后恢复到12V。 我的电路应该能够提供超过2A 的电流、这样您可以仔细检查我的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    关键仍然 是、由于负载较大、当12V 输出电压进入0V (触发 UVP)时、它不会进入闭锁状态。 如果触发 UVP 闭锁、则只能通过切换 EN2/EN 或 Vin 来复位。 因此、如果 Vin 稳定、则 应将 EN2 (非 EN)触发为低电平 、然后导致12Vout 复位、请检查 EN2波形。

    和 BTW、不建议将 EN1/2连接到 Vref、因为 SS 端点电平需要超过2V。

    建议将 EN1/EN2悬空或与系统信号或 Vreg3连接。

    对于您的电路、如果您无法断开 EN1/2和 SKIPSEL、您可以尝试将它们连接到 Vreg5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了相同的测试程序、但捕获了连接到 EN2的 VREF2的电压。 它在12V 输出压降期间保持高电平

    此外、我认为将 EN1和 EN2连接到 VREF2应该是可以的、因为数据表显示电压需要高于

    有什么其他想法可以让12V 输出在2A 时关断?

    此外、5V 电源工作正常、能够提供5A 电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、对于 Enable、阈值不是问题、但正如我说过的、软启动终端需要 EN 超过2V、因此不建议将其绑定到 vref2、我看到您的电子邮件、让我们通过 Email 持续讨论此问题、现在关闭此主题。

    裕昌